Sie befinden sich hier: TI-Nspire™-Technologie Programmeditor eGuide > TI-Nspire™-Technologie Program Editor Benutzerhandbuch > Erste Schritte mit dem Programmeditor > Definieren eines Programms oder einer Funktion

Definieren eines Programms oder einer Funktion

Einen neuen Programmeditor starten

1. Stellen Sie sicher, dass Sie sich in dem Dokument bzw. Problem befinden, in dem Sie das Programm bzw. die Funktion erstellen möchten.
2. Klicken Sie auf der Applikations-Symbolleiste die Taste Einfügen und wählen Sie Programmeditor > Neu. (Auf dem Handheld drücken Sie ~ und wählen dann Einfügen > Programmeditor > Neu aus.)

3. Geben Sie einen Namen für die Funktion oder das Programm ein, die bzw. das Sie definieren.
4. Wählen Sie den Typ aus (Programm oder Funktion).
5. Legen Sie den Bibliothekszugriff fest:
- Wählen Sie Kein (None), wenn Sie die Funktion oder das Programm nur aus dem aktuellen Dokument und Problem heraus nutzen möchten.
- Wählen Sie LibPriv, wenn Sie von jedem beliebigen Dokument auf die Funktion oder das Programm zugreifen möchten, jedoch nicht möchten, dass die Funktion/das Programm im Katalog angezeigt wird.
- Damit die Funktion oder das Programm aus jedem Dokument heraus aufgerufen werden kann und im Katalog angezeigt wird, wählen Sie LibPub (in Katalog anzeigen). Weitere Informationen finden Sie unter Bibliotheken.
6. Klicken Sie auf OK.

Eine neue Instanz des Programmeditors wird geöffnet, in der eine Vorlage angezeigt wird, die Ihrer Auswahl entspricht.

Eingeben von Zeilen in eine Funktion oder ein Programm

Der Programmeditor führt bei der Eingabe keine Befehle aus und evaluiert keine Ausdrücke. Befehle werden erst ausgeführt, wenn Sie die Funktion auswerten oder das Programm ausführen.

1. Wenn Ihre Funktion oder Ihr Programm den Anwender auffordert, Argumente anzugeben, geben Sie Parameternamen in die Klammern hinter dem Namen ein. Trennen Sie Parameter mit einem Komma.

2. Geben Sie zwischen den Zeilen Func und EndFunc (oder Prgm und EndPrgm) die Anweisungen ein, aus denen Ihre Funktion bzw. Ihr Programm besteht.

- Sie können entweder die Namen von Funktionen und Befehlen eingeben oder diese aus dem Katalog auswählen.
- Eine Zeile kann länger sein als die Bildschirmbreite. Sollte dies der Fall sein, müssen Sie möglicherweise scrollen, um die gesamte Anweisung anzuzeigen.
- Drücken Sie nach jeder Zeile die Taste Eingabe. Dadurch wird eine neue leere Zeile eingefügt, in der Sie die Eingabe fortsetzen können.
- Verwenden Sie die Pfeiltasten , , und , um zur Eingabe oder Bearbeitung von Befehlen durch die Funktion oder das Programm zu scrollen.

Einfügen von Kommentaren

Kommentare können für Nutzer hilfreich sein, die ein Programm ansehen oder bearbeiten. Sie werden nicht angezeigt, wenn das Programm ausgeführt wird, und haben keinen Einfluss auf den Programmablauf. Das ©-Symbol wird am Anfang der Zeile mit dem Kommentar angezeigt.

LibPub volcylht,r) = definieren

Prgm

©volcyl(ht,r) => Zylindervolumen  À

  Disp “Volumen =”, approx(p ¦ r2 ¦ ht)

©Dies ist ein weiterer Kommentar.

EndPrgm

À

Kommentar, der die benötigte Syntax anzeigt. Da dies ein öffentliches Bibliotheksobjekt ist und dieser Befehl in der ersten Zeile eines Func- oder Prgm-Blocks steht, wird der Kommentar im Katalog als Hilfe angezeigt. Weitere Informationen finden Sie unter Bibliotheken.

So fügen Sie einen Kommentar ein:

1. Platzieren Sie den Cursor am Ende der Zeile, in die Sie einen Kommentar einfügen möchten.
2. Klicken Sie im Menü Aktionen auf Kommentar einfügen oder drücken Sie Strg+T.
3. Geben Sie hinter dem Symbol © den Kommentartext ein.

Überprüfen der Syntax

Mit dem Programmeditor können Sie Funktionen und Programme auf korrekte Syntax überprüfen.

Wählen Sie im Menü Syntax prüfen und speichern auf Syntax prüfen.

Wenn bei der Syntaxprüfung Syntaxfehler festgestellt werden, wird eine Fehlermeldung angezeigt und versucht, den Cursor nahe dem ersten Fehler zu platzieren, sodass Sie ihn korrigieren können.

Speichern der Funktion bzw. des Programms

Um einen Zugriff auf Ihre Funktion oder Ihr Programm zu ermöglichen, müssen Sie diese(s) speichern. Der Programmeditor überprüft vor dem Speichern automatisch die Syntax.

In der oberen linken Ecke des Programmeditors wird ein Sternchen (*) angezeigt, um darauf hinzuweisen, dass die Funktion bzw. das Programm noch nicht gespeichert wurde.

Klicken Sie im Menü Syntax prüfen und speichern auf Syntax prüfen und speichern.

Wenn bei der Syntaxüberprüfung Syntaxfehler festgestellt werden, wird eine Fehlermeldung angezeigt und versucht, den Cursor nahe dem ersten Fehler zu platzieren.

Wenn keine Syntaxfehler gefunden wurden, wird die Meldung „Erfolgreich gespeichert“ in der Statuszeile oben im Programmeditor angezeigt.

Hinweis: Wenn die Funktion bzw. das Programm als Bibliotheksobjekt definiert wurde, müssen Sie das Dokument auch im zugewiesenen Bibliotheksordner speichern und die Bibliotheken aktualisieren, um das Objekt anderen Dokumenten zur Verfügung zu stellen. Weitere Informationen finden Sie unter Bibliotheken.